Other Parts Discussed in Thread: SN65DP159, TMDS1204
主题中讨论的其他器件:SN65DP159、
工具/软件:
你(们)好
我们计划将 TMDS1204RNQR 与 Versal FPGA 配合使用、用于 HDMI TX 和 RX。 我们每个 Gty 收发器只有3个通道用于 TX 和 RX。
关于 TX:数据对、我们可以映射到 3Gty TX 通道、但对于时钟、我们需要了解如何提供这些通道。 请告知我们 in_CLKN 时钟频率。
关于 RX: 我们想知道 RX 是否需要重定时器。 如果 用于 RX、则 必须使用 RCLKOUTN、还是可以将 OUT_CLK 用作 Gty 基准时钟的输入? 当重定时器用作受电方时、RCLKOUTN 是否可以被保持为 NC? 请告诉我们。