This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1164-Q1:VCCOUT 电容最大值

Guru**** 2611775 points
Other Parts Discussed in Thread: TCAN1164-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507189/tcan1164-q1-vccout-capacitance-maximum

器件型号:TCAN1164-Q1

工具/软件:

您好、专家:

我的客户在其汽车 ECU 中使用 TCAN1164-Q1。 但出于要求、它们希望保持一定时间段 的信号传输。 因此、他们想为 VCCOUT 添加470uF 大容量电容器和100nF 陶瓷电容是否可以。 我发现数据表显示 VCCOUT 的最小电容为10uF。 但没有最大电容。 我能否知道客户的要求是否可以使用? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Ann、

    是的、这是可以的。 10uF 是最低要求、因此他们可以选择使用更大的值。

    此致、

    Sean