Other Parts Discussed in Thread: AM26LV32E, AM26LV32
Thread 中讨论的其他器件: AM26LV32
工具/软件:
您好:
有一个 TI 材料18015 AM26LV32EIPWR。 目前、所有在丝印上带有 TI 标识的产品都可以通过测试、但没有标识的批次无法通过测试。
请确认带和不带徽标的产品之间的区别。
具体问题如下:
以前的产品上有徽标、丝印打印输出状态没有问题。

目前的产品没有徽标、这种丝印印刷的输出状态不正确。 它应该是高电平、但实际上、某些引脚输出低电平。

从 PCN 的角度来看、显示两个 PCN 的修改不会影响功能、但在客户的实际测试中、发现带有 ECAT 标识的芯片在无输入的情况下具有高输出。
但在连续测试六个没有标识的芯片后、输出都是随机的。 例如:
共有4个输出引脚、第一个芯片的引脚1、2和3可能为高电平、引脚4可能为低电平。 第二个芯片的引脚1、2和4为高电平、引脚3为低电平。 这种随机方法。
客户推测、在之前的批量更改期间、内部上拉电路可能发生了变化?
这最终导致了测试结果。
请帮助确认是否有任何相关更改、谢谢。