This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRSF3221:TRSF3221EIRGTR–无通信的高空闲电流(~20 mA)

Guru**** 2614265 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505449/trsf3221-trsf3221eirgtr-high-idle-current-20-ma-with-no-communication

部件号:TRSF3221

工具/软件:

TI 团队大家好、

我正在使用 TRSF3221EIRGTR 我的设计中使用了 RS -232收发器、我已经观察到、当器件处于中时 空闲状态 (即、没有发生数据通信)、它将持续大约消耗 22 mA 成正比。

为了帮助评估问题、我附上了的一个部分 原理图 供您参考。

请您帮助澄清一下:

  1. 此器件是否预计有这一水平的空闲电流?

  2. 是否存在任何可能导致较高空闲功耗的已知条件(例如、输入/输出悬空或无效逻辑电平)?

  3. 有没有关于如何在空闲期间降低这种电流的建议?

期待您就此提供指导。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    典型空闲电流不应超过1 mA。

    控制和驱动器输入不得悬空。 (输出和 RS -232输入可以保持开路。)

    是否有任何器件连接到 DOUT? 接收器的正常负载为5 kΩ。

    请使用示波器检查 V+和 V−。 这些电压是否处于约±5.4V 的预期电压?

    将 FORCEON 拉至低电平将允许自动断电模式、但这不是您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Shantanu、

    克莱门斯是正确的。 20mA 是空闲条件下通常的高电流水平。

    请使用 o 范围(V+、V-)检查电压电平、并验证 DOUT 是否没有负载。  

    更改 FORCEON 以允许断电也有助于降低电流消耗。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bobby 和 Clemens、

    我按照建议检查了 V+和 V-线路;它们的测量值约为 +5.8V -5.5V 5V 的 LDO 选项。

    此外、在拉动之后 FORCEON 引脚 驱动至低电平 、电流消耗显著下降到大约 0.5 mA

    如果需要进一步检查、请告知我。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shantanu,

    您是否能够获得 V+和 V-的范围截图? 我想验证电压是否稳定。

    您还能否验证示波器上的 Dout 和 Rin 电压?

    - Bobby