This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB953A-Q1:DS90UB951/3/4/8

Guru**** 2610895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509240/ds90ub953a-q1-ds90ub951-3-4-8

器件型号:DS90UB953A-Q1

工具/软件:

你好、我是 Saito

我对延长 FPD-Link3的长度有疑问。

FPD-Link3的长度是否可以扩展到这张图片?

是否可以从控制器远程配置中继器?

控制器是否可以通过中继器配置到从器件的 I2C?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Saito-san、

    是、如方框图中所示、可以使用多个串行器/解串器对扩大覆盖范围。 由于 I2C 通信通过 FPD-Link 的双向控制通道发送、因此控制器可以对所有4个串行器/解串器器件和摄像头进行远程编程。 您需要小心地进行 I2C 地址和别名编程、以确保正确访问每个器件的寄存器组。 下面是一个有关如何对 I2C 地址和别名进行编程的示例。 具体地址可以根据需要更改。

    此致、

    Lucas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、卢卡斯先生

    感谢您的回答。

    我将考虑这个答案。

    最好吃的肉酱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Saito、如果您有任何后续问题、请告诉我。

    此致、

    Lucas