This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS84A:如何检查 LVDS 输出是否正常?

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS84A, SN75LVDS82, FLINK3V8BT-85

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1507006/sn75lvds84a-how-to-check-lvds-output-is-normal

器件型号:SN75LVDS84A
Thread 中讨论的其他器件: SN75LVDS82FLINK3V8BT-85

工具/软件:

您好、TI 人

我的客户使用 SN75LVDS84A 和 THC63LVDF84C 作为 RGB 转 LVDS 和 LVDS 转 RGB 桥接至屏幕。

我们遇到一个问题是信号抖动,一些时间信号包含多个时钟。 有时不会。

它们会探测 THC63LVDF84C DE 输出。 但他们会进行 ABA 测试、我们发现问题出在 SN75LVDS84A。

那么、您是否可以通过某种方法来检查 LVDS 输出是否正确?

我们还探测 SN75LVDS84A 中的 DE 信号输入、该输入没有抖动、

SN75LVDS84A 输入时的 DE。

 

 THC63LVDF84C 输出端的 DE:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:  

    如果这些波形来自出现此问题的电路板、您是否还能分享工作电路板的波形?

    如果 SN75LVDS84A 的 LVDS 连接器(输出)有电缆、则可以将其连接到 Flatlink 接收器(例如 SN75LVDS82)以获取并行数据输出并检查 DE。 这意味着对于测试、输出将连接到 LVDS82A 而不是"THC63LVDF84C"该主板是否具有该类型的电缆连接?  

    这里使用的像素时钟频率是多少? 是否在该器件的范围内?

    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Ikram Haque

    该波形来自  THC63LVDF84C。 可以看到第一个是良好的电路板。 第二个问题是板损坏。 和随机 的下沿、抖动约为1个时钟宽度。  

    客户没有 SN75LVDS82、我 在 TI 也没有看到 SN75LVDS82的 EVM。 com。 你有更多的建议吗?

    它们有电缆、因此我需要查找经验证的 TI 接收器 EVM 板、有针对此 EVM 的建议吗? 谢谢  

    但客户表示他们通过更换不同的 THC63LVDF84C 确认问题来自变送器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的玉溪:

    1.如何 捕获波形? 该边沿是否触发且持续开启? 您能告诉我们他们是如何测量这里的抖动的?

     第一个是 SN75LVDS84A 输入、该输入应该适用于正常工作和不正常工作的电路板。 您能否分享 好电路板和 NG 板的"DE AT THC63LVDF84C"?

    3、问题发生的频率是多少? 有多少板经过测试、有多少板显示此问题? NG 板是否始终显示此情况?

    如果在许多被测试的电路板上发生这种情况、可能是系统设计问题、而不是器件本身的问题。 此外、PCLK 频率是多少?

    4.他们可以使用 https://www.ti.com/tool/FLINK3V8BT-85 FLINK3V8BT-85 EVM 之一。 有一个 LVDS 到 RGB/LVCMOS 的转换器、用于单独检查 DE 输出。

    由于 DE 在 LVDS 线路上串行化、因此很难直接检查 DE 位。 最好的方法是使用其中一个链接板来获取并行输出数据。


    此致、
    Ikram

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的视频信号链路是通过 SN75LVDS84ADGGR 转换为 LVDS 信号的 CPU 输出 RGB 信号。 通过屏幕电缆连接到屏幕端;屏幕端有一个桥接芯片 THC63LVDF84C、该芯片随后将 LVDS 信号转换为 RGB 信号输出到屏幕的驱动器 IC。  

    1.如何 捕获波形? 该边沿是否触发且持续开启? 您能告诉我们他们是如何测量这里的抖动的?

    条件触发,DE 上升边开始是事件 A, CLK 下降边是事件 B,屏幕分辨率是800*480,异常是屏幕上的像素的底行显示不稳定和闪烁。 因此、触发时间设置为800、这是持久性模式打开状态。 正常显示应该只有一个 下边缘、异常显示将为 DE 信号前显示更多时钟。

     THC63LVDF84C 输出处的 DE 不良:



     第一个是 SN75LVDS84A 输入、该输入应该适用于正常工作和不正常工作的电路板。 您能否分享 好电路板和 NG 板的"DE AT THC63LVDF84C"?

    是、SN75LVDS84A 输入看起来良好。

    NG 的板将包含一个额外的时钟 ,因为 持久性模式我们可以看到两个下边缘 ,如图中的白色框。

    没有良好的电路板。



    3、问题发生的频率是多少? 有多少板经过测试、有多少板显示此问题? NG 板是否始终显示此情况?

    10% NG 不仅仅是一个。



    如果在许多被测试的电路板上发生这种情况、可能是系统设计问题、而不是器件本身的问题。 此外、PCLK 频率是多少?

    在正常和异常 情况下 PCLK = 44.44Mhz。 与我们看到的波形相同。

    不好:

    良好:


    4.他们可以使用 https://www.ti.com/tool/FLINK3V8BT-85 FLINK3V8BT-85 EVM 之一。 有一个 LVDS 到 RGB/LVCMOS 的转换器、用于单独检查 DE 输出。

    已发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完整的视频信号链路是通过 SN75LVDS84ADGGR 转换为 LVDS 信号的 CPU 输出 RGB 信号。 通过屏幕电缆连接到屏幕端;屏幕端有一个桥接芯片 THC63LVDF84C、该芯片随后将 LVDS 信号转换为 RGB 信号输出到屏幕的驱动器 IC。  

    1.如何 捕获波形? 该边沿是否触发且持续开启? 您能告诉我们他们是如何测量这里的抖动的?

    条件触发,DE 上升边开始是事件 A, CLK 下降边是事件 B,屏幕分辨率是800*480,异常是屏幕上的像素的底行显示不稳定和闪烁。 因此、触发时间设置为800、这是持久性模式打开状态。 正常显示应该只有一个 下边缘、异常显示将为 DE 信号前显示更多时钟。

     THC63LVDF84C 输出处的 DE 不良:



     第一个是 SN75LVDS84A 输入、该输入应该适用于正常工作和不正常工作的电路板。 您能否分享 好电路板和 NG 板的"DE AT THC63LVDF84C"?

    是、SN75LVDS84A 输入看起来良好。

    NG 的板将包含一个额外的时钟 ,因为 持久性模式我们可以看到两个下边缘 ,如图中的白色框。

    没有良好的电路板。



    3、问题发生的频率是多少? 有多少板经过测试、有多少板显示此问题? NG 板是否始终显示此情况?

    10% NG 不仅仅是一个。



    如果在许多被测试的电路板上发生这种情况、可能是系统设计问题、而不是器件本身的问题。 此外、PCLK 频率是多少?

    在正常和异常 情况下 PCLK = 44.44Mhz。 与我们看到的波形相同。

    不好:

    良好:


    4.他们可以使用 https://www.ti.com/tool/FLINK3V8BT-85 FLINK3V8BT-85 EVM 之一。 有一个 LVDS 到 RGB/LVCMOS 的转换器、用于单独检查 DE 输出。

    已发货。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你玉溪

    de 为 SN75LVDS84A 输入。

    " SN75LVDS84A 输入的 DE "测量是否也持续开启、并且始终与输入时钟保持一致? 这将有助于检查 SoC/源端是否存在任何错位情况。

    如果可能、他们是否还可以尝试使用不同的时序/解决方法并检查此问题是否仍然存在? 他们可以尝试使用较慢的 PCLK 速率、否则不同的显示时序会有另一个可用的显示。


    这将有助于使用链接板进行测试、以验证不同的接收器器件是否发生相同的问题。  

    谢谢您、
    Ikram