This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:信号完整性仿真问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB948-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510576/ds90ub948-q1-signal-integrity-simulation-issue

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

TI 团队大家好、

IBIS 引脚模型是否对应于以下内容?

以下是"LVDS_OUT_VOD11"输出波形:

VOD 达到约900mV

以下是"LVDS_OUT_VOD11"输出波形:

VOD 达到大约800mV

  

IBIS 输出电平似乎超出规格。

为什么?

此致!

王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    感谢您附加 ADS 设置和生成的眼图。 是否使用100Ω 电阻器端接 LVDS 布线的输出? VtPRBS 发生器的 Vhigh 是什么? 这些会影响 LVDS 信号的 VOD。

    下面是 VOD11和 VOD00的结果。 它们与典型的数据表值非常接近。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    什么是 VtPRBS 生成器的 Vhigh?

    VtPRBS 发生器的 Vhigh 为1.0V。

    您是否使用100Ω 电阻器端接 LVDS 布线的输出?

    我使用了 Term_Diff 1。 它是由 端接电阻器引起的。

    使用与您的设置相同的100Ω 电阻器时、仿真结果与数据表相匹配。

    感谢您的确认。

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    您是否设置了 FPDLINK-III TDR 仿真?

    如何设置 TRAN 的 VtStep 和 MaxTimeStep 的上升时间?

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    由于 FPD-Link III 通道规范是一份 NDA 文档、因此无法在公共论坛上讨论该规范。 客户对通道进行 s 参数仿真、而不是 TDR、这种情况更为常见。 我们确实提供了用于通道仿真的 Ux948 IBIS-AMI 模型、但这仅在 NDA 下提供。

    请联系您当地的 TI 代表或 FAE、了解更多信息。

    此致、

    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jack、

    好的。 我将发送 TI 本地 FAE 的要求。

    您能否分享 FPD-Link FC 接收器 STP 差分 FPD-Link3仿真原理图?

    或 DS90UB948-Q1 IBIS 模型测试报告

    此致!

    王景坤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jingkun:

    TI 当地 FAE 将会跟进此申请。 您也可以添加我的电子邮件、因为这很可能会再次发送给我。

    j-scherlag@ti.com

    此致、

    插孔