This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1406:高电源电流

Guru**** 2612325 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511401/thvd1406-high-supply-current

器件型号:THVD1406

工具/软件:

我正在使用 THVD1406进行设计、但我不理解一些行为。

我使用自动方向为我的设计复制了数据表

当我为电路供电时、会看到电源有一个40mA。

我确实拉至将两个选择引脚接地、A 引脚转至485DI。 这些线没有悬空。

如果切断485 RO 线、则不会改变电流

如果移除 R2上拉电阻、这不会改变电流

如果我切断485_DI 线、电流将在我的电路中达到正常电平(10 -12mA)

DI 引脚连接到具有相同电平(5V)电源的74lvc1G18DC (2:1多路复用器)的输出

测量 DI 输入引脚上的电压、我看到的是4VDC。假设输入为高阻抗?

电路  工作正常、但查看这些值看起来好像有问题。

您能帮我解决这个问题吗?

此外、为什么在某些原理图中的 RO 引脚上放置10k 电阻器、而在其他原理图中不放置10k 电阻器?

谢谢

Daniel Pelletier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Daniel:

    当器件主动驱动 RS485线路时、如果跳线 J1短接在一起、我预计至少在25mA 周围。 (A-B 电压的3VoD 除以120欧姆)。 我建议将 Shutdown#引脚短接至 GND 并验证电流变化是否正确。  

    您是否能够使用示波器探头探测 DI 引脚?

    那么您是对的。 DI 引脚应具有高阻抗。 这让人怀疑电流可能来自 DI 跟踪/网。 我建议拆焊多路复用器、然后使用一个电阻器将 DI 连接到 Vcc 和 GND、看看电流是否发生变化。

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bobby

    测试该器件为被动模式、无通信、在 rs RS-485输出端未连接任何元件。

    如果我将关断引脚短接至 GND、则由10.13 mA 馈送整个电路(对于其他6个 TTL 电路来说这是正常的)

    我已经切断了多路复用器和 THVD1406之间的联系

    如果我将关断和 Re 引脚连接到 VCC、就会看到以下内容:  

    DI 悬空:10、85 mA (THVD1406的0.72mA)

    DI 到 VCC:10、85 mA (相同)

    DI 到 GND:46.87mA (THVD1406的36.74mA)

    如果我让 DI 引脚悬空、并使用示波器进行测量、则我看到3.95V 平坦线

    我有时会在悬空输入引脚上看到电压、但当它们连接到 VCC 或 GND 时、它们通常不会消耗太多电流。

    我从三个原型中得到了相同的行为。

    "我不知道你在胡说什么。"

    是否有想法或其他测试?

    谢谢

    Daniel Pelletier

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引述 userid="645419" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511401/thvd1406-high-supply-current/5809563 #5809563"]

    如果我将关断和 Re 引脚连接到 VCC、就会看到以下内容:  

    DI 悬空:10、85 mA (THVD1406的0.72mA)

    DI 到 VCC:10、85 mA (相同)

    DI 到 GND:46.87mA (THVD1406的36.74mA)

    [/报价]

    SHUTDOWN 连接到 Vcc 时、驱动器处于活动状态。 因此、当 DI 拉至 GND 时、它指示 3项之一。 DI 引脚上与 Vcc 短路、A/B 引脚上短路、R OUT 上短路。 我认为,我们可以根据最初的帖子指出切割 Ro 来排除最后一个。

    如果将关断连接到 GND、则驱动器会被禁用。 因此、如果在 DI 引脚保持为 GND 时仍然看到高电流、则短路来自 DI 引脚。

    如果是这种情况、我建议检查焊接情况、或者在 U2上重新焊接新器件。 DI 引脚本身是 CMOS 输入、因此电源上的唯一电流将是非常弱的漏电流、可能低于 nA。  

    您也可以尝试测量 DI 网络和 Vcc 之间的电阻。  

    当您在 DI 上看到4V 时、还要检查 Vcc 电源轨。 由于大电流并产生4V 输出、它可能会下降。  

    Unknown 说:
    测量 DI 输入引脚上的电压、我看到的是4VDC。这应该是具有高阻抗的输入?

    如果将该引脚连接到5V、则应该看到5V。 它不应该是4V、因为它是高阻抗 CMOS 输入。  

    - Bobby

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经解决了我的问题

    一切都按预期工作、我只是不习惯这种自动方向电路。

    如果移除120欧姆电阻、电流会保持低电平、因此电流主要流向负载。

    D 输入端的电压偏置可能是正常的、无需注意。

    当输入 D 输入为低电平时、输出驱动器传导 到120 Ω 负载。

    当 D 输入为高电平时、输出驱动器导通一小段时间、然后保持高阻抗。  

    在没有自动方向功能的电路上、当输出为正或负时、您可以看到相同的电流、但在这种情况下则不然。

    感谢您的帮助、我需要稍微推动一下才能继续前进。

    Daniel Pelletier