Other Parts Discussed in Thread: THVD1406
工具/软件:
我正在使用 THVD1406进行设计、但我不理解一些行为。
我使用自动方向为我的设计复制了数据表


当我为电路供电时、会看到电源有一个40mA。
我确实拉至将两个选择引脚接地、A 引脚转至485DI。 这些线没有悬空。
如果切断485 RO 线、则不会改变电流
如果移除 R2上拉电阻、这不会改变电流
如果我切断485_DI 线、电流将在我的电路中达到正常电平(10 -12mA)
DI 引脚连接到具有相同电平(5V)电源的74lvc1G18DC (2:1多路复用器)的输出
测量 DI 输入引脚上的电压、我看到的是4VDC。假设输入为高阻抗?
电路 工作正常、但查看这些值看起来好像有问题。
您能帮我解决这个问题吗?
此外、为什么在某些原理图中的 RO 引脚上放置10k 电阻器、而在其他原理图中不放置10k 电阻器?
谢谢
Daniel Pelletier