This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS25CP114:LVDS 输入

Guru**** 2815765 points

Other Parts Discussed in Thread: DS25CP114

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1503749/ds25cp114-lvds-input

部件号:DS25CP114

工具/软件:

大家好!


我对 DS25CP114有疑问。

未施加 VCC 时、是否可以向 LVDS 输入输入信号?

我想确认 LVDS 输入是否具有容差功能。

数据表还说、即使未应用 LVDS、也可以输入 VCC 信号、但我想确认。


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这应该没问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。


    我还有一个问题。
    客户计划向 DS25CP114输入 MIPI D-PHY 信号。
    MIPI D-PHY 在 LP 模式下的电压差为1.2V。
    我相信 LVDS 输入电压不会有问题、但 LVDS 差分输入电压超出范围。


    是否可以向 DS25CP114输入 MIPI D-PHY 信号?


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这尚未经过测试、因此我不确定。 对于 MIPI 信号、以下开关就足够了。 您需要使用两个并联、以实现与交叉点开关相同的效果。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的支持。

    我还有一个问题。

    对于下面的 LVDS 差分输入电压(DS25CP114)、我知道|INP-INN|< Vcc+0.6V 是可以的。 我的理解是否正确?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    是的、这是正确的、但我建议将摆幅保持在0V 至1V 范围内、并遵循直流特性以获得出色性能:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的答复。
    例如、如果为1.2V、则不会中断、但我知道无法保证推荐的运行。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、这是正确的。 您为什么需要如此大的摆幅?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    看起来您可以在 MIPI 和 LVDS 输入之间切换。