工具/软件:
您好、
整个架构类似于:

如您所见、我们想将 DIN0和 DIN2~9从 DS90UB933拆分。
DIN0是来自摄像头传感器的错误指示引脚。 我们想将其重定向到 ECU GPIO 引脚
DIN2~9是图像数据。 我们可以使用 ECU MIPI CSI2接口。 (4个数据信道、每个信道2.5Gbps b/w)
DS90UB960可以拆分吗?
如果这不可行、如果我们希望 ECU 上同时提供"错误指示和图像数据"、您能否建议一个基于 DS90UB933 + DS90UB960的解决方案?