This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:如何独立处理 DS90UB933的 D0、D2~D9?

Guru**** 2611415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510315/ds90ub960-q1-how-to-handle-the-d0-d2-d9-separately-from-ds90ub933

部件号:DS90UB960-Q1

工具/软件:

您好、

整个架构类似于:  

如您所见、我们想将 DIN0和 DIN2~9从 DS90UB933拆分。

DIN0是来自摄像头传感器的错误指示引脚。 我们想将其重定向到 ECU GPIO 引脚

DIN2~9是图像数据。 我们可以使用 ECU MIPI CSI2接口。 (4个数据信道、每个信道2.5Gbps b/w)

 DS90UB960可以拆分吗?

如果这不可行、如果我们希望 ECU 上同时提供"错误指示和图像数据"、您能否建议一个基于 DS90UB933 + DS90UB960的解决方案?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    此处所用的解串器是否有任何灵活性?  

    当 DS90UB960将 DVP 数据转换为 CSI-2数据时、DIN2-9必须通过相应的引脚输入到 UB933。 在 UB960侧、这将通过处理该帧的高8位来转换为 CSI-2数据。 请注意、UB960的速率限制为每通道1.6Gbps。  

    UB933无法通过 GPIO 转发信号。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    您的意思是:在  DS90UB933中、我们将其设置为10位输入模式以获得 D0~D9、在 DS90UB960中、它会将 D2~D9数据转换为 MIPI CSI-2、但忽略 D0和 D1?

    这很好、我们仍然可以获得来自 DS90UB933的 D2~D9数据。

    对于 D0、我认为我们  可以灵活地更改到其他 解串器、但 ECU 仅具有 MIPI CSI-2接口、没有 MIPI DPI 接口。

    如果您有任何好主意同时获得 D0和 D2~D9、请告知 Use。 当然、最后、如果无法从任何架构获得 D0、我们会降低 D0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    看来你的回答与卢卡斯不同。  DS90UB960是否可以直接提取 D2~D9?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:  

    您 的意思是:在 DS90UB933中、我们将其设置为10位输入模式以获得 D0~D9、在 DS90UB960中、它会将 D2~D9数据转换为 MIPI CSI-2、但忽略 D0和 D1?

    是的、这可以通过在 UB960侧设置以下寄存器来实现:  

    寄存器是特定于端口的、需要针对使用此成像仪的所有端口进行配置。 该寄存器设置将确定在 CSI-2转换中使用 RAW10模式的高2位还是低2位。  

    这里要强调的关键点是 D0引脚不会包含在 CSI-2输出中。 仅当使用 DVP 解串器时、D0引脚才能转发、如 Lucas 的响应中突出显示的那样。  

    此致、

    Zoe