This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIOS1023:VCC_OUT 的绝对最大额定值

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TIOS1023, TIOS102, TIOL112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1510294/tios1023-absolute-maximum-rating-of-vcc_out

器件型号:TIOS1023
主题中讨论的其他器件: TIOS102TIOL112

工具/软件:

尊敬的团队:  

客户希望了解 TIOS1023的 VCC_OUT 绝对最大额定值。  

对于 TIOS102、 VCC_IN 的绝对最大额定值为6V (如下所示)。 但我们无法找到 TIOS1023的 VCC_OUT 值。   TIOS1023的 VCC_OUT 绝对最大额定值是否   TIOS102的 VCC_IN 的绝对最大额定值相同?

 

客户测试了引脚对 VCC 短路。 他们已经知道如果 VCC_OUT 短接至 VCC、这会导致潜在的器件损坏。 但他们必须知道  VCC_OUT 的绝对最大额定值。  

请告诉我您的意见。  

谢谢你。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC_OUT 引脚是内部 LDO 的输出、最大输出电压规定为3.46V。  

    由于 TIOS1023中的输入逻辑电源电压由该 LDO 供电、因此绝对最大电压与 TIOS102器件的绝对最大逻辑电源电压和 VCC_IN (6V)相同。

    如果向 VCC_OUT 引脚施加的外部电压超过6V、则会迫使数字电路看到大于绝对最大值的电压、并可能导致永久性损坏。

    TIOS102x 和 TIOL112x 器件与 TIOS102x 共享相同的核心设计、本质上是 TIOL112x 功能增强版。  因此、中的信息 TIOL112 (x)功能安全时基故障率、FMD 和引脚 FMA 也适用于 TIOS102 (x)器件。 (链接)

    此致、

    Jonathan