主题中讨论的其他器件: TIOS102、 TIOL112
工具/软件:
尊敬的团队:
客户希望了解 TIOS1023的 VCC_OUT 绝对最大额定值。
对于 TIOS102、 VCC_IN 的绝对最大额定值为6V (如下所示)。 但我们无法找到 TIOS1023的 VCC_OUT 值。 TIOS1023的 VCC_OUT 绝对最大额定值是否 与 TIOS102的 VCC_IN 的绝对最大额定值相同?

客户测试了引脚对 VCC 短路。 他们已经知道如果 VCC_OUT 短接至 VCC、这会导致潜在的器件损坏。 但他们必须知道 VCC_OUT 的绝对最大额定值。
请告诉我您的意见。
谢谢你。