This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TRS3243:TRS3243

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509129/trs3243-trs3243

器件型号:TRS3243

工具/软件:

尊敬的团队:

你好。

我们的客户购买了器件  TRS3243IPW。

器件主体标识与器件数据表主体标识 参考不匹配

他们收到了器件封装标识: RS43126T G4 AC68

下面提供了客户收到的器件图像:

请帮助确认器件的正确正文标识。

请提供建议。

谨致问候、

Swafa.ka.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PW 软件包已停产、不再受支持。

    数据库知道"RS43EI"是 TRS3243EIPWR 的标记、因此没有 E 的版本的标记看起来是正确的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Clemens。

    已注意。

    感谢您的及时答复。

    我们将以相同的方式更新客户。

    祝你度过美好的一周!

    谨致问候、

    Swafa.