This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB933-Q1:PDB RC 配置

Guru**** 2610575 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1505319/ds90ub933-q1-pdb-rc-configuration

器件型号:DS90UB933-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

为了满足 PDB 引脚外部电路的 T3上升时间要求、根据数据表中的上拉电阻10k、下拉电 容1uF、需要、Ω。

现在 、我们将下拉 电容更改为0.1uF、 上拉电阻10K 不变。开通时间缩短、μ s。

将上电完成时间提前到、然后再读取 EEPROM。

您能否帮助确认变更计划(10K 和0.1uF)是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    只要系统满足上电时序、较低的电容值就可以正常、这意味着 VDD_n 和 VDDIO 在 PDB 被拉至高电平之前上电并保持稳定。 提供的电容器建议是产生延时时间、以考虑各种电源时序设计。  

    此致、

    Zoe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    谢谢。

    修改 PDB 外设 RC 电路(10K 和0.1uF)后。 在测试和验证过程中、发现附件中"规格"红色框内的 VPDB 不满足低于 VDDIO (0.18V) 10%的要求。

    测试修改后的电路后、当 T2达到90%时、V-PDB 的电压为0.4V、这不符合 V-PDB<VDDIO (0.18V)的10%的要求、但不超过 V-PDB IL 设置的 V-PDB (0.35 * 1.8V=0.63V)、并且仍处于低电平状态。

    您能否帮助确认 PDB 点的当前外围电路状态(10K 和0.1uF)是否会影响其功能? 您是否需要进行任何更改? 如果需要更改、请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    让我就此主题与团队确认并提供反馈。  

    此致、

    Zoe  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Zoe、

    谢谢。  是否已确认? 产品正在等待确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Allen、  

    建议增加电容值、以使 PDB 信号的上升时间更长。 在当前配置中、这将被视为不满足我们的上电时序要求。  

    此致、

    Zoe