请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83869HM 工具/软件:
嗨
我们现在正在测试电路板、但遇到了一个问题
有高达1%的 TX 误差
但 RX 侧会有0%的误差。
将 SGMII 转换为仅具有磁性元件的100/10。
我们使用 Iperf 对其进行测试
我会附上一些照片
请帮助我们做些什么
1.已将磁性元件替换为另一个磁性元件
2、修复了上一篇文章的所有以前的问题
我们测试了4个器件
谢谢
Amit P