This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZR - 1% TX 错误问题

Guru**** 2445030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512241/dp83869hm-dp83869hmrgzr---1-tx-error-issue

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

嗨  

请遵循此帖子:
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1459668/dp83869hm-dp83869hmrgzr---schematic-check-and-advise-regards-grounding-issue-with-ethernet

我们现在正在测试电路板、但遇到了一个问题  

有高达1%的 TX 误差  

但 RX 侧会有0%的误差。

将 SGMII 转换为仅具有磁性元件的100/10。

我们使用 Iperf 对其进行测试  

我会附上一些照片  

请帮助我们做些什么  

1.已将磁性元件替换为另一个磁性元件

2、修复了上一篇文章的所有以前的问题  

我们测试了4个器件  

谢谢  

Amit P

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    我们可以看一下更新后的原理图吗?

    此外、如果可能、您是否可以将 PHY 置于环回模式并执行外部环回测试、以查看 MAC 和 PHY 之间是否没有错误?

    更多有关环回测试的信息、请参阅数据表第7.3.4节。 外部环回测试应标记从 MAC 到 PHY 再到 RJ45连接器的任何数据包丢失问题。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amit、  

    我们可以看一下更新后的原理图吗?

    此外、如果可能、您是否可以将 PHY 置于环回模式并执行外部环回测试、以查看 MAC 和 PHY 之间是否没有错误?

    更多有关环回测试的信息、请参阅数据表第7.3.4节。 外部环回测试应标记从 MAC 到 PHY 再到 RJ45连接器的任何数据包丢失问题。  

    请告诉我。  

    此致、
    j