请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLIN1028-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 专家:
我的客户在每种情况下都询问了 VCC 和复位的状态。 您能检查一下吗?
1.在热关断情况下、VCC 和 RESET 的状态是什么?
2.在 VBAT-LIN (p4)短路的情况下、 VCC 和 RESET 的状态是什么?
3.在 GND-LIN (P4)的简短情况下、 VCC 和 RESET 的状态是什么?
请检查此问题。 谢谢。
此致、
追逐