This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN1028-Q1:在进入保护状态时

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1511675/tlin1028-q1-in-case-of-going-to-protection-status

器件型号:TLIN1028-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户在每种情况下都询问了 VCC 和复位的状态。 您能检查一下吗?

1.在热关断情况下、VCC 和 RESET 的状态是什么?

2.在 VBAT-LIN (p4)短路的情况下、 VCC 和 RESET 的状态是什么?

3.在 GND-LIN (P4)的简短情况下、 VCC 和 RESET 的状态是什么?

请检查此问题。 谢谢。

此致、

追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    nRST 跟随 VCC。 因此:

    1.关闭和低电平

    2和3。 上下起伏、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Michael:

    感谢您的支持。

    我能否在数据表中找到有关 Q2和 Q3情况的说明?

    此致、

    追逐

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Chase、

    nRST 跟随 VCC。 因此、请参阅下面的、因为 VSUP/LIN/GND 上的 I 假定短路表明 VCC 将稳定并处于高电平。 如果低,那么下面的情况,因为相反的是预期的如果不低,谢谢。

    此致、

    Michael。