This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:DP83867ERGZR:变压器连接

Guru**** 2616675 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513788/dp83867e-dp83867ergzr-transformer-connection

器件型号:DP83867E

工具/软件:

尊敬的团队:

我完成了一个使用 带有外部传输体 HX5120NL 的 DP83867ERGZR PHY 的设计。 我希望得到您的支持以审查设计。
原理图 pdf 和设计说明下方附加了此链接。 请检查设计并提供反馈。

1. DP83867ERGZR 配置为 SGMII 至10/100/1000Base-T

2.我们能否按照下面的连接1和连接2将 PHY MDI 通道连接至变压器初级绕组,请确认哪一个是正确的?

 e2e.ti.com/.../TI-ETHERNEt-PHY-DESIGN.pdf

谢谢、
Sujith M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:
    任何一种变压器都符合我们的建议。
    随附了原理图审阅检查清单以及我们的反馈。
    e2e.ti.com/.../Commented_5F00_DP83867_5F00_Schematic_5F00_Checklist.xlsx
    如果您有任何问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    您会说两个变压器连接都是正确的??  

    感谢您提供原理图检查清单。 我也会进行同样的演示。

    此致、S.

    Sujith  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sujith:  

    是、两个变压器连接都正确。 它们实际上至少在您发布的图片上看起来相同。  

    此致、
    j