Other Parts Discussed in Thread: DP83822I
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83822I 工具/软件:
尊敬的团队:
我的客户考虑在无变压器配置下使用 DP83822I。 对于无变压器配置、根据下面的 E2E、需要写入以下额外的寄存器、以使 DP83822I 的发送器支持无变压器应用。
寄存器<0x0404>= 0x0024

如果在无变压器配置下寄存器<0x0404>= 0x0020、将会发生什么情况?
当"0x0020"指定为精简 MLT-3时、而"0x0024"指定为全 MLT-3时、在寄存器0x0404的值在0x0020下通过无变压器连接运行时、MLT-3的信号振幅是否可能低于预期?
此致、
二宫幸史