This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83822I:无变压器配置 MLT-3寄存器设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DP83822I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513667/dp83822i-transformer-less-configuration-mlt-3-register-setting

器件型号:DP83822I

工具/软件:

尊敬的团队:

我的客户考虑在无变压器配置下使用 DP83822I。 对于无变压器配置、根据下面的 E2E、需要写入以下额外的寄存器、以使 DP83822I 的发送器支持无变压器应用。

寄存器<0x0404>= 0x0024

DP83822I:无磁性元件和 RJ45的配置

如果在无变压器配置下寄存器<0x0404>= 0x0020、将会发生什么情况?

当"0x0020"指定为精简 MLT-3时、而"0x0024"指定为全 MLT-3时、在寄存器0x0404的值在0x0020下通过无变压器连接运行时、MLT-3的信号振幅是否可能低于预期?

此致、

二宫幸史

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ninomia-San:  

    Unknown 说:
    当"0x0020"指定为简化的 MLT-3时、当"0x0024"指定为完整的 MLT-3时、在寄存器0x0404的值以0x0020无变压器连接运行的情况下、MLT-3的信号幅值是否可能低于预期?

    是的、在无变压器连接中可能存在这种情况、因此信号完整性可能会成为一个问题。 因此、我们建议客户在实现无变压器连接时使用完整的 MLT-3。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j