This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:DS90UB964-Q1 PoC 滤波器频率范围

Guru**** 2394305 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB964-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513048/ds90ub964-q1-ds90ub964-q1-poc-filter-frequency-range

器件型号:DS90UB964-Q1

工具/软件:

您好、

当串行器为 DS90UB933Q1和解串器为 DS90UB964-Q1时、是否有任何与下表中 PoC 滤波器频率范围类似的信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lucy、

    如果使用964和933器件、则对于高速通道上的 PoC 设计、需要考虑的频率范围为1MHz - 1GHz。

    此致、

    Justin Phan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。