This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83825I:上电时序

Guru**** 2806295 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512779/dp83825i-power-up-timing

器件型号:DP83825I

工具/软件:

我想问一个有关上电顺序的问题。
根据数据表、T1需要超过0.5ms、但注意(1)说"如果在功率斜升后提供时钟、则需要在时钟可用后对 PHY 进行外部复位"。
说 VDDIO 斜升后复位应有效一段时间的说法是否正确?
在我们的原型板中、上电序列如图所示、复位在接通电源后33ms 释放。
我想就这种行为是否有问题提供建议。
此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Kishigami-San,  

    这句话是否正确?在 VDDIO 斜升后、重置应在一段时间内有效?

    是的、您的理解是正确的。  

    由于在引入时钟且电源斜升后复位变为高电平、电流波形正常。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、

    j