工具/软件:
支持团队-我分配的 Focus 客户有以下问题来澄清 VBUS_DET 操作...
我们需要对 VBUS_DET 进行一点澄清。 的措辞

当该器件假设采用 vSafe0V 连接器电压时、VBUS_DET 低于表中的值。 听起来、它会检查连接器上是否有源、或者可能是否存在一些残留电容、在打开 ID 引脚之前、需要在客户电话中完成这些检查。
我的读数是否正确? 您能进一步说明一下吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
支持团队-我分配的 Focus 客户有以下问题来澄清 VBUS_DET 操作...
我们需要对 VBUS_DET 进行一点澄清。 的措辞

当该器件假设采用 vSafe0V 连接器电压时、VBUS_DET 低于表中的值。 听起来、它会检查连接器上是否有源、或者可能是否存在一些残留电容、在打开 ID 引脚之前、需要在客户电话中完成这些检查。
我的读数是否正确? 您能进一步说明一下吗?
尊敬的 Patrick:
TUSB319-Q1通过 VBUS_DET 引脚监测 VBUS、以确定所提供的 VBUS 电压是否超过允许的值。 如果 VBUS_DET 引脚的电压超过 VBUS (THR)、则会假设此电压不安全、用于 VBUS、并且无法进行连接。
如果 VBUS_DET 引脚的电压低于 VBUS (THR)、并且在 CC 线路上发现连接、则器件将假定 VBUS 处于安全水平、并允许与 UFP 建立连接、从而使 ID 引脚变为低电平。
如果您有任何其他问题、敬请告知。
谢谢、
Ryan
Ryan、
在这种特定情况下、客户希望确保 Vbus 阈值低于 3.3V、以便它可以检测可能以3.3V 反馈的传统 USB PD 源。 使用900K Ω 电阻器时、数据表中的 Vbus 阈值最大限值为4.2V。 它们是否可以将 Vbus_DET 上的电阻值降低至700K Ω 来降低检测限值? 如果没有、如何将 VBUS 阈值降至所需的3.3V 限值以下?
谢谢、
标记
您好:Mark、
想要确认、您正在寻找一种方法让 VBUS_DET 检测 VBUS 低于3.3V 时并阻止进行连接、因为这会阻止 PD 源被反馈、对吗?
如果您希望使 VBUS_DET 对进入 VBUS 的电压更敏感、是的、则可以尝试为 VBUS_DET 使用较低的电阻、例如700K Ω。 这可能会导致越来越低和更高的电压超过 VBUS_DET 的阈值、从而导致 ID 引脚不会很容易被设置为低电平。
通过将 VBUS_DET 的电阻设置为更高值、也可以实现相反的操作、从而使较低的电压保持在 VBUS_DET 的阈值以下、而较高的电压可能处于该阈值内。

如果您的目标是只将较低的电压置于 VBUS_DET 范围内、从而将 ID 引脚设置为低电平、我建议使用较低的电阻、这是您建议的电阻值。 请记住、这可能会导致 VBUS 具有更高的电压(例如高达28V)、并会进入 VBUS_DET 引脚、如果 VBUS_DET 电阻器的电压降低得不够、则可能会损坏该引脚。
谢谢、
Ryan