This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB319-Q1:VBUS_DET 功能说明

Guru**** 2611545 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB319-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506431/tusb319-q1-vbus_det-function-clarification

器件型号:TUSB319-Q1

工具/软件:

支持团队-我分配的 Focus 客户有以下问题来澄清 VBUS_DET 操作...

               我们需要对 VBUS_DET 进行一点澄清。 的措辞

 

当该器件假设采用 vSafe0V 连接器电压时、VBUS_DET 低于表中的值。 听起来、它会检查连接器上是否有源、或者可能是否存在一些残留电容、在打开 ID 引脚之前、需要在客户电话中完成这些检查。

 

我的读数是否正确? 您能进一步说明一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    TUSB319-Q1通过 VBUS_DET 引脚监测 VBUS、以确定所提供的 VBUS 电压是否超过允许的值。 如果 VBUS_DET 引脚的电压超过 VBUS (THR)、则会假设此电压不安全、用于 VBUS、并且无法进行连接。

    如果 VBUS_DET 引脚的电压低于 VBUS (THR)、并且在 CC 线路上发现连接、则器件将假定 VBUS 处于安全水平、并允许与 UFP 建立连接、从而使 ID 引脚变为低电平。

    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ryan、

    在这种特定情况下、客户希望确保 Vbus 阈值低于 3.3V、以便它可以检测可能以3.3V 反馈的传统 USB PD 源。  使用900K Ω 电阻器时、数据表中的 Vbus 阈值最大限值为4.2V。  它们是否可以将 Vbus_DET 上的电阻值降低至700K Ω 来降低检测限值?  如果没有、如何将 VBUS 阈值降至所需的3.3V 限值以下?

    谢谢、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Mark、

    想要确认、您正在寻找一种方法让 VBUS_DET 检测 VBUS 低于3.3V 时并阻止进行连接、因为这会阻止 PD 源被反馈、对吗?

    如果您希望使 VBUS_DET 对进入 VBUS 的电压更敏感、是的、则可以尝试为 VBUS_DET 使用较低的电阻、例如700K Ω。 这可能会导致越来越低和更高的电压超过 VBUS_DET 的阈值、从而导致 ID 引脚不会很容易被设置为低电平。

    通过将 VBUS_DET 的电阻设置为更高值、也可以实现相反的操作、从而使较低的电压保持在 VBUS_DET 的阈值以下、而较高的电压可能处于该阈值内。

    如果您的目标是只将较低的电压置于 VBUS_DET 范围内、从而将 ID 引脚设置为低电平、我建议使用较低的电阻、这是您建议的电阻值。 请记住、这可能会导致 VBUS 具有更高的电压(例如高达28V)、并会进入 VBUS_DET 引脚、如果 VBUS_DET 电阻器的电压降低得不够、则可能会损坏该引脚。

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是正确的、我正在寻找一种方法来检测 VBUS 何时为3.3V 或更高、以防止建立连接。  我将使用较低的电阻器值。

    谢谢、

    标记