This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3212:交流耦合电容器位置、而一侧共用的电容器高于2V

Guru**** 2811785 points

Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513093/hd3ss3212-ac-coupling-capacitors-location-while-common-is-higher-than-2v-in-one-side

器件型号:HD3SS3212

工具/软件:

你好、团队。

客户 在其系统中设计 HD3SS3212。 在 CPU 侧、共模电压为0V。 但在端点端、它是2.4或2.8V。

问题、 交流耦合电容器应采用哪种类型的拓扑?

数据表中的图4或图6?

下图4是否正常工作?

谢谢。

此致、

Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    下面是 有关此应用的 e2e 常见问题解答、但对此进行研究可以说、图4是此应用的正确设置、旨在保护多路复用器免受端点共模电压的影响

    如果您有任何其他问题、敬请告知  

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    跟进一个问题、对于交流耦合、 HD3SS3212侧的 Vpp 是-400至+400mV、这是否可被 HD3SS3212接受?

    由于数据表中提到了 Vdiff、该值的范围为0-1.8Vpp

    谢谢。

    此致、

    Wesley

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    该器件应支持-400至400mV 信号。

    这是因为对于此器件以及具有 VCM 和 Vdiff 规格的其他器件、可以使用公式 Vcm+ Vdiff/4来确定建议的 IO 电压

    因此、对于该器件、建议的  IO 电压范围为  (2+ 1.8/4)= 2.45V  更改为(0-1.8/4)= -0.45v。  

    2.45V 至-0.45V

    下面是另一篇 e2e 帖子、我向其他工程师介绍了有关类似器件的此主题。(只需添加此内容即可从概念上帮助您了解是否需要。)

    但是、如果您需要任何其他帮助、请告诉我、我可以尝试解释更多。

    此致、

    Kameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kameron:

    感谢您的回答。 下面列出了以下问题:

    1.如果 Vdiff 为1900mV、高于数据表最大值1800mV、此处是否有风险? 是否有针对这种情况的权变措施?

    2.如果图4已经支持>2V 的共模电压情况,问题:哪种情况需要图6的交流耦合结构? 升压侧的共模电压是否大于2V?

    谢谢。

    此致、
    Wesley  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wesley:

    1.如果 Vdiff 超出建议的运行条件、我们无法保证器件的长期性能。但是、该值仅比建议的运行条件高100mV、所以可以这样做。 但是、TI 无法保证

    Im 不确定在这里有没有解决方法、但我会尝试 让 系统 满足 Vdiff=1.8V 的建议规格。

    2.正确的是、如果多路复用器的两侧都暴露于 VCM>2V、图6就是您需要做的事情。 常见问题解答对此进行了很好的描述。

    如果您需要任何进一步的帮助、请告诉我。

    此致、

    Kameron