This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD8000:TCVD8000-Topology

Guru**** 2813435 points

Other Parts Discussed in Thread: THVD8010, THVD8000, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515009/thvd8000-tcvd8000-topology

器件型号:THVD8000
主题中讨论的其他器件:THVD8010THS6222

工具/软件:

尊敬的 Parker:

非常感谢您的详细回答。

以主中央单元和30个恒温器为例、让系统保持不变。

我可以用我想要的任何方式连接它们吗? 还是有限制?

与附加架构中显示的三种拓扑类似? 没关系吗?

谢谢、

米歇尔·安门多拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高速总线应该是线性的、两端具有终端。

    也可以使用其他拓扑、但缺少端接会降低信号质量并只允许较低的速度。 (对于这些示例、请使用 THVD8010。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michele:

    THVD8000的标准实现会优先选择菊花链或接线盒拓扑-请参阅下面的几个图:

    其他网络拓扑的残桩长度通常太长而无法端接、但基于 RS RS-485的器件(如 THVD8000)在总线的每一端(开始和结束节点)仅支持120欧姆的两个终端、因此拓扑通常限制在上述两个终端。  

    不过、许多基于 THVD8000的系统有些拓扑并不总是可行、要使用通常需要端接所有节点的拓扑、但 THVD8000无法驱动超过两个120欧姆的电阻、因此答案是需要更大的驱动电流。 在每个需要发送消息的 THVD8000路径上使用 THS6222 (差分线路驱动器)等器件能够满足该目标。 本质上、在这些系统中、THVD8000只是一个解调器/调制器、因为数据由线路驱动器在总线上驱动-我们提供了相关应用手册、我在下面提供了该应用手册:

    星型网络中的 THVD8000

    如果您有任何其他问题、请告诉我、我将了解我可以做什么!

    此致、

    Parker Dodson