This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1454:迟滞与正负向阈值之间的关系

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1454

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514061/thvd1454-hysteresis-vs-positive-and-negative-going-thresholds

部件号:THVD1454

工具/软件:

我介绍了几个 RS RS-485收发器、其中一个重要参数是迟滞。 我预计典型迟滞等于典型正向阈值和典型负向阈值之间的差值、但在 THVD1454数据表中、 当差值为65mV 时、典型迟滞列示为50mV。 是否有其他因素会影响迟滞? 或者、典型的数字之一是错误的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael:

    感谢您联系 E2E 上的 THVD1454!

    这些值确实正确。 由于我们没有指定最大迟滞、因此可以将其设置为65mV。 此外、-85mV 和-150mV 只是典型值、可以略微关闭。 TI 仅保证最小值和最大值。  

    我检查了仿真和测试数据、VTH-更接近-135mV。 这仍然使迟滞电压始终保持在50mV 左右。

    如果回答了您的问题、请告诉我!

    Ethan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供测试数据信息。 我理解"典型"只是这样,但它是令人欣慰的是,所有的数字加起来,他们做的使用-135mV。