Other Parts Discussed in Thread: THVD1454
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:THVD1454 工具/软件:
我介绍了几个 RS RS-485收发器、其中一个重要参数是迟滞。 我预计典型迟滞等于典型正向阈值和典型负向阈值之间的差值、但在 THVD1454数据表中、 当差值为65mV 时、典型迟滞列示为50mV。 是否有其他因素会影响迟滞? 或者、典型的数字之一是错误的吗?