This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83561-SP:时间触发以太网

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83561-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514015/dp83561-sp-time-triggered-ethernet

器件型号:DP83561-SP

工具/软件:

我想知道 DP83561-SP 是否支持时间触发以太网(SAE AS6802)?

 

我当时浏览过数据表、但找不到任何对它的具体引用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    让我看看这个、然后回到您那里。

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

    阅读说明、该标准似乎 与您的 MAC (处理器)比以太网 PHY 更相关。 在时间触发的以太网中、终端系统传输以太网帧、并且可以选择同步这些传输:

    我们的 PHY 将根据从 MAC 接收数据的时间传输以太网帧。 本质上、数据通过我们的 PHY、我们只能在 MII (MAC)协议和 MDI (以太网)协议之间进行转换。 如果 MAC 符合此标准并能够考虑 PHY 的延迟、我相信可以使用 DP83561-SP。

    只是为了确认、客户是否需要 PHY 的特定功能来支持此规范(时间戳/低延迟/...)?

    此致、

    Shane