请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:DP83561-SP 工具/软件:
我想知道 DP83561-SP 是否支持时间触发以太网(SAE AS6802)?
我当时浏览过数据表、但找不到任何对它的具体引用。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
我想知道 DP83561-SP 是否支持时间触发以太网(SAE AS6802)?
我当时浏览过数据表、但找不到任何对它的具体引用。
您好 Steve、
阅读说明、该标准似乎 与您的 MAC (处理器)比以太网 PHY 更相关。 在时间触发的以太网中、终端系统传输以太网帧、并且可以选择同步这些传输:

我们的 PHY 将根据从 MAC 接收数据的时间传输以太网帧。 本质上、数据通过我们的 PHY、我们只能在 MII (MAC)协议和 MDI (以太网)协议之间进行转换。 如果 MAC 符合此标准并能够考虑 PHY 的延迟、我相信可以使用 DP83561-SP。
只是为了确认、客户是否需要 PHY 的特定功能来支持此规范(时间戳/低延迟/...)?
此致、
Shane