This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867E:BMSR 地址

Guru**** 2612325 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512436/dp83867e-bmsr-adress

器件型号:DP83867E

工具/软件:

尊敬的 以太网 PHY 支持 团队:
在数据表中的表7-11、地址0x0001的位6 (MF 前导码抑制)显示、"0 =正常管理操作。
器件要求两个器件之间至少有500ns 的间隙
事务、后跟 MDC 的一个正边沿和 MDIO=1、
开始下一个事务之前。"

我认为该位只能在设置为"1 (启用前导码抑制)"的值时使用。
(您可以从名称中猜到、这是一个函数、允许您发送不带前导码的以太网帧、该前导码应位于帧的开头!?)

我想我对序言有一个基本的理解。

Bit6=0 "正常管理操作"有何区别?
我想知道当与 Bit6=0 "正常管理操作"一起使用时它处于什么状态。
此致、
Yuyama Hiroaki
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:  

    此位提到的前导码用于管理事务。 与以太网帧类似、MDIO/MDC 事务会发送  PHY 使用的前导码 、以便 在接收管理帧之前与 MAC 建立同步。 前导码后跟操作码和其他数据、用于配置 PHY。  

    如果启用了前导码抑制、PHY 将不需要前导码、并立即期望 MAC 发送有效的操作码和转换。

    在正常运行时、PHY 将期望32位前导码与 MAC 同步、然后期望 PHY 输入有效数据进行配置。  

    如果您有任何其他问题、敬请告知。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 J-San、

    感谢您的答复。
    我们已将回复发回给客户。
    如果您有任何其他问题、敬请告知。

    此致、
    Yuyama Hiroaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yuyama-san:

    如果客户还有其他问题、请告知我。

    此致、

    j