请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1512436/dp83867e-bmsr-adress
器件型号:DP83867E工具/软件:
尊敬的 以太网 PHY 支持 团队:
在数据表中的表7-11、地址0x0001的位6 (MF 前导码抑制)显示、"0 =正常管理操作。
器件要求两个器件之间至少有500ns 的间隙
事务、后跟 MDC 的一个正边沿和 MDIO=1、
开始下一个事务之前。"
我认为该位只能在设置为"1 (启用前导码抑制)"的值时使用。
(您可以从名称中猜到、这是一个函数、允许您发送不带前导码的以太网帧、该前导码应位于帧的开头!?)
我想我对序言有一个基本的理解。
Bit6=0 "正常管理操作"有何区别?
器件要求两个器件之间至少有500ns 的间隙
事务、后跟 MDC 的一个正边沿和 MDIO=1、
开始下一个事务之前。"
我认为该位只能在设置为"1 (启用前导码抑制)"的值时使用。
(您可以从名称中猜到、这是一个函数、允许您发送不带前导码的以太网帧、该前导码应位于帧的开头!?)
我想我对序言有一个基本的理解。
Bit6=0 "正常管理操作"有何区别?
我想知道当与 Bit6=0 "正常管理操作"一起使用时它处于什么状态。
此致、
Yuyama Hiroaki
Yuyama Hiroaki