This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1021-Q1:TUSB1021-Q1

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1021-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514710/tusb1021-q1-tusb1021-q1

器件型号:TUSB1021-Q1

工具/软件:

尊敬的 TI 设计支持:

我正在为 TUSB1021-Q1寻找 Altium 格式的电路符号和封装 CAD 库

我知道能在这里得到它吗?

顺便说一下、此器件是否能够用作 USB C 的主机/器件?

此致

Mun Ei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mun Ei:

    可在此处找到 CAD 符号: www.ti.com/.../TUSB1021-Q1

    此器件用作转接驱动器、这意味着它可以接收丢失信号并增强信号以扩大覆盖范围。 TUSB1021-Q1不能用作主机或器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vishesh:

    感谢您的答复!

    CAD 符号和封装未显示在网络上、我可以请求工程师创建它

    顺便说一下、当信号为弱/损耗时、转接驱动器只能用作信号增强器?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下、转接驱动器仅在信号弱/丢失时用作信令增强器?

    转接驱动器将均衡其编程为的值、并且该值将保持恒定。 如果我们增强已经很好的信号、我们可能会过度补偿信号。 因此、我们必须调整转接驱动器以补偿该路径中的损耗、而不是超过该损耗。