请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1021-Q1 工具/软件:
尊敬的 TI 设计支持:
我正在为 TUSB1021-Q1寻找 Altium 格式的电路符号和封装 CAD 库
我知道能在这里得到它吗?
顺便说一下、此器件是否能够用作 USB C 的主机/器件?
此致
Mun Ei
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的 TI 设计支持:
我正在为 TUSB1021-Q1寻找 Altium 格式的电路符号和封装 CAD 库
我知道能在这里得到它吗?
顺便说一下、此器件是否能够用作 USB C 的主机/器件?
此致
Mun Ei
尊敬的 Mun Ei:
可在此处找到 CAD 符号: www.ti.com/.../TUSB1021-Q1

此器件用作转接驱动器、这意味着它可以接收丢失信号并增强信号以扩大覆盖范围。 TUSB1021-Q1不能用作主机或器件。
顺便说一下、转接驱动器仅在信号弱/丢失时用作信令增强器?
转接驱动器将均衡其编程为的值、并且该值将保持恒定。 如果我们增强已经很好的信号、我们可能会过度补偿信号。 因此、我们必须调整转接驱动器以补偿该路径中的损耗、而不是超过该损耗。