This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLIN2021A-Q1:TLIN2021A-Q1承受 ABS_max 电压的时间

Guru**** 2609775 points
Other Parts Discussed in Thread: TLIN2021A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515761/tlin2021a-q1-how-long-can-tlin2021a-q1-withstand-abs_max-voltage

器件型号:TLIN2021A-Q1

工具/软件:

尊敬的团队:

我们的客户正在考虑在系统中使用 TLIN2021。 但是、LIN 总线会遇到接地损耗测试产生的电压浪涌。

E2E 上的上一个主题介绍了接地损耗测试:

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513449/tlin2021a-q1-tlin2021a-to-pass-iso21780-test-12-ground-loss-test

我们的客户希望我仔细检查:

TLIN2021A-Q1能够承受 Vsup 60V 电压的时间有多长?

60V 是否对 TLIN2021A-Q1来说是致命的?

此致、

Hank Lin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hank、

    这对器件的功能运行是致命的、这意味着在建议运行条件之外无法保证数据表的电气特性。  

    请注意、绝对最大额定值超出指定的工作条件。 但是、这种损坏器件的致命危害并不大。

    因此、VSUP 上任何时间的60V 都不会造成损坏。 但是、VSUP 高于45V 至60V 意味着  在满足 VSUP 的建议条件之前、不会保证数据表中的规格、谢谢。

    此致、

    Michael。