This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCAN1044-Q1:TCAN 1044模式更改时间确认

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1513481/tcan1044-q1-tcan-1044-mode-change-time-confirm

器件型号:TCAN1044-Q1

工具/软件:

您好、团队、

数据表中所需的模式更改时间为 MAX:20us、但我们测试的正常到待机模式延迟时间结果为22.43us。

我们想确认是否保证其出现在不超过最大值的情况下?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我们保证最大20 μ s 因此、我建议仔细检查测量值(探头负载、时序基准、信号阈值)、并满足数据表条件(Vcc、温度、所示的测试电路条件)和不同的器件等、因为超出限值的偏差是不可接受的。  

    此致、

    Michael。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    感谢您的反馈。  

     

    您能否仔细检查? SCH 如下所示、信号上没有电容器、信号来自 TCAN1044。   

     

    关于测试探头、我认为可以测量这个低速信号。

    我再次检查 TJA1044、该值远高于 TCAN1044。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    探头似乎指示15 pF、原理图未完全显示可连接到 CAN 线路的其他负载。
    我建议使用较低的 C 探头、同时避免由于负载增加而同时进行双路探测 CANH/CANL。 因此、请使用负载极小的差分或有源探头、谢谢。

    此致、

    Michael。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Michael、

    感谢您的建议!Harman 将重新检查。

    您是否了解波形和设置信息? 您能否与 Harman 分享您的测试波形和设置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alan、

    我没有波形。 在进行大量验证时、我检查了显示低于指定最大值的验证数据、并与数据表一致。

    随着负载增加、此类时序差异很常见、对于典型 RL 为60欧姆且 CL < 100 pF、设置如图7-5所示。 得益于、增大的总负载意味着更高的开关特性。

    此致、

    Michael。