This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:RGMII 中的 RXERR 和 TXERR、全双工模式

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508519/dp83867ir-rxerr-and-txerr-in-rgmii-full-duplex-mode

器件型号:DP83867IR

工具/软件:

尊敬的团队:

在 RGMII 全双工模式下、无论速度如何、RXERR (PHY 输出的错误位)和 TXERR (MAC 输出的错误位)永远不会被置为有效?

如果它们在全双工模式下生效、请举一个具体示例。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、 Takahashi-San、

    这些错误位将在 RX_ER 或 TX_ER 条件下置为有效、在时钟下降沿采样。

    例如在 RX 侧-如果接收数据有效且没有接收错误:

    时钟上升沿-> RX_CTRL =高电平(指示有效数据)
    时钟下降沿-> RX_CTRL =低电平(表示无接收错误)

    如果接收数据无效、并且出现接收错误条件:

    时钟上升沿-> RX_CTRL = 低电平(指示无效数据)
    时钟下降沿-> RX_CTRL =如何(表示接收错误)

    我是否正确理解您的问题? 如果您指的是 RX_ER/TX_ER 引脚而不是 RX_CTRL、则这些引脚不适用于 RGMII。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    感谢您的答复。

    我对缺乏解释表示歉意。

    我想了解 RXERR 与 TXERR 有效和双工之间的关系。

    即使在全双工模式下、RXERR 和 TXERR 是否可以置为高电平?

    客户的理解是、只有在半双工模式下才能将 RXERR 和 TXERR 置为高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    我正在检查以确认这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    客户的理解是、RXERR 和 TXERR 只能在半双工模式下被置为高电平。

    您能否就这种理解的来源分享更多信息?

    我们的器件符合 RGMII 规范、但我在规范中找不到任何支持信息来表明无法在全双工模式下断言 RX_ER / TX_ER:

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/6661.RGMIIv1_5F00_3.pdf

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    很抱歉我迟到的答复。

    客户认为、由于冲突不会在全双工模式下发生、RX_ER/TX_ER 不会置为有效。

    这种理解是否错误?

    请告诉我是否有任何规格会导致错误位因冲突以外的原因被断言。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    冲突不是 RX_ER/TX_ER 标志的唯一条件。 只要 PHY 无法解码无效信号、就会标记 ERROR。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    感谢您的答复。

    1)我想知道一些错误的具体例子,除了碰撞。

    我对以下内容的理解是否正确?

    -由传输路径上的噪音引起的错误

    -帧格式不正确(对齐,大小)

    - CRC 错误

    -缓冲区溢出

    -无效的模式检测

    2)什么文档可以找到有关错误标志的更多信息?

    如果是 IEEE 802.3、请引导我进入相应的部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="501313" url="~/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1508519/dp83867ir-rxerr-and-txerr-in-rgmii-full-duplex-mode/5809729 #5809729"]

    -由传输路径上的噪音引起的错误

    -帧格式不正确(对齐,大小)

    - CRC 错误

    -缓冲区溢出

    -无效的模式检测

    [/报价]

    我同意错误标记的这些可能原因。 我将查看标准并查找更多支持信息。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    您有任何更新吗?

    如果您知道我们在哪里可以找到有关错误标志的更多信息、如果您能告诉我、我将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    抱歉、审核标准并确认需要较长时间。 您是否可以使用802.3标准?

    请在1-2天内收到反馈。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    请参阅标准中的当前发现:

    此信息是否足够? 总之、PHY 检测到的任何不合规信号/时钟以及 LPI 条件都应触发 RX_ER。

    不符合要求的信号的原因如您之前所述(噪声、原理图/布局、布线、ESD 事件等)。

    谢谢您、
    Evan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Evan-san:

    感谢您的答复。

    是非常有帮助的。

    我期待着你的持续支持。