工具/软件:
尊敬的团队:
在 RGMII 全双工模式下、无论速度如何、RXERR (PHY 输出的错误位)和 TXERR (MAC 输出的错误位)永远不会被置为有效?
如果它们在全双工模式下生效、请举一个具体示例。

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:
尊敬的团队:
在 RGMII 全双工模式下、无论速度如何、RXERR (PHY 输出的错误位)和 TXERR (MAC 输出的错误位)永远不会被置为有效?
如果它们在全双工模式下生效、请举一个具体示例。

此致、
嗨、 Takahashi-San、
这些错误位将在 RX_ER 或 TX_ER 条件下置为有效、在时钟下降沿采样。
例如在 RX 侧-如果接收数据有效且没有接收错误:
时钟上升沿-> RX_CTRL =高电平(指示有效数据)
时钟下降沿-> RX_CTRL =低电平(表示无接收错误)
如果接收数据无效、并且出现接收错误条件:
时钟上升沿-> RX_CTRL = 低电平(指示无效数据)
时钟下降沿-> RX_CTRL =如何(表示接收错误)
我是否正确理解您的问题? 如果您指的是 RX_ER/TX_ER 引脚而不是 RX_CTRL、则这些引脚不适用于 RGMII。
谢谢您、
Evan
客户的理解是、RXERR 和 TXERR 只能在半双工模式下被置为高电平。
您能否就这种理解的来源分享更多信息?
我们的器件符合 RGMII 规范、但我在规范中找不到任何支持信息来表明无法在全双工模式下断言 RX_ER / TX_ER:
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/138/6661.RGMIIv1_5F00_3.pdf
谢谢您、
Evan
-由传输路径上的噪音引起的错误
-帧格式不正确(对齐,大小)
- CRC 错误
-缓冲区溢出
-无效的模式检测
[/报价]我同意错误标记的这些可能原因。 我将查看标准并查找更多支持信息。
谢谢您、
Evan