This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM26LV32E:结至电路板热阻值

Guru**** 2803255 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516358/am26lv32e-junction-to-board-thermal-resistance-values

器件型号:AM26LV32E

工具/软件:

对于所列出的器件型号、结至电路板热阻值显示为 N/A 我是否可以假设结至电路板与结至外壳(顶部)相同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否;这意味着结至电路板热阻是未知的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有方法可以测量结至电路板的电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Isabella:

    感谢您在 E2E 上联系我们!

    结至外壳(底部)值仅适用于具有外露焊盘的封装(例如 VQFN)。 其他封装没有外露焊盘、因此它们缺失了。 如果您仍需要提供一个值、则可以使用结至外壳(顶部)、因为这是最坏情况。

    如果您有任何其他问题、请联系我们!

    Ethan