工具/软件:
您好、
我们通过线束连接 DS90UB948和 DS90UB927、从而与 FPDink3通信。
1.通常建议使用 AEQ 设置的 EQ 值。 AEQ 如何确定 EQ 值? 我猜这可能是以下情况之一:
-在每次设备启动时从 EQ=0递增,并设置所有 SP 可接受的最小 EQ 值。
-在每次设备启动时从 EQ=0递增,并设置约 EQ+3的最小 EQ 值,这对于所有 SP 都是可以接受的。
2.在执行映射之前,EQ 设置为6 ,但在映射之后,设置为0。 重新启动电源后、返回到 EQ=6。 地图结果显示 EQ=0至14均可接受。 是否在器件启动时将 EQ 设置为大约最小 EQ+3、而映射完成后、则设置为最小 EQ?
3.如果在使用 AEQ 设置的 EQ 值时通信变得不稳定、EQ 值会发生什么变化? 我猜这可能是以下情况之一:
-在不稳定性点出现位错误,且 EQ 值立即递增1。
-在通信变得不稳定之前设置了一个阈值,当 EQ 值下降到低于该阈值时,EQ 值会增加1。
此致、