This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB948-Q1:DS90UB948:有关 MAP 规格。

Guru**** 2608095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1514396/ds90ub948-q1-ds90ub948-about-the-specifications-of-map

器件型号:DS90UB948-Q1

工具/软件:

您好、

我们通过线束连接 DS90UB948和 DS90UB927、从而与 FPDink3通信。

1.通常建议使用 AEQ 设置的 EQ 值。 AEQ 如何确定 EQ 值? 我猜这可能是以下情况之一:
  -在每次设备启动时从 EQ=0递增,并设置所有 SP 可接受的最小 EQ 值。
  -在每次设备启动时从 EQ=0递增,并设置约 EQ+3的最小 EQ 值,这对于所有 SP 都是可以接受的。

2.在执行映射之前,EQ 设置为6 ,但在映射之后,设置为0。 重新启动电源后、返回到 EQ=6。 地图结果显示 EQ=0至14均可接受。 是否在器件启动时将 EQ 设置为大约最小 EQ+3、而映射完成后、则设置为最小 EQ?

3.如果在使用 AEQ 设置的 EQ 值时通信变得不稳定、EQ 值会发生什么变化? 我猜这可能是以下情况之一:
  -在不稳定性点出现位错误,且 EQ 值立即递增1。
  -在通信变得不稳定之前设置了一个阈值,当 EQ 值下降到低于该阈值时,EQ 值会增加1。

此致、