This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83867IR:TDMS64EVM

Guru**** 2608895 points
Other Parts Discussed in Thread: AM6442, TMDS64EVM, DP83867IR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1516934/dp83867ir-tdms64evm

器件型号:DP83867IR
主题中讨论的其他器件:AM6442TMDS64EVM

工具/软件:

在 AM6442 EVM (TDMS64EVM)原理图中、DP83867IRRGZ 器件中、它们使用了四个差分对来实现10/100Mbps、我们是否需要全部的四对或两对?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也会共享其中的片段

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rubigaa:

    DP83867IR 支持1G 操作、因此 TMDS64EVM 连接所有四对。  
    如果仅将10/100Mbps 与 DP83867配合使用、则只能连接两对。  

    此致、
    j