This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP83869HM:DP83869HMRGZR

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: DP83869HM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1490257/dp83869hm-dp83869hmrgzr

器件型号:DP83869HM

工具/软件:

大家好、我们生产了一款采用 PHY  DP83869HM的原型。
为了进行测试、我们在背对背 SGMII 配置中连接了其中两个。

SGMII 链路如下所示:


上电后、一切似乎都正常。 所有电压轨均正常。
 PHY 似乎能正常工作。 LED TX/RX 闪烁且链路接通 LED 亮起。  
但是、PC 无法检测到与 LAN 网络的任何连接。

我想知道 SGMII 接线是否有误、或者自举中是否有错误。
我使用了此处描述的自举:

镜像已禁用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    您能否向我们发送您的原理图、以便我们更好地检查您的搭接配置?

    此外、我注意到其中一个 PHY 通过 SGMII 与 SGMII 连接。 然而、DP83869HM 不支持 SGMII 转 SGMII 桥接器、但仅支持 RGMII 转 SGMII 或 SGMII 转 RGMII。 如果您的方框图正确、则系统可能无法按预期工作。  

    此致、  
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 J、以下是原理图的相关部分:

    如果有必要的信息,我可以发送完整的设计每个电子邮件. =)
    请告诉我任何疑问。

    与 SGMII 至 SGMII 连接相关:
    在这篇文章"DP83869HM:Connect 2 PHY over SGMII - Interface forum - Interface - TI E2E 支持论坛"中、我问过了该拓扑。  从答案中可以看出、SGMII 背对背连接是可能的。  

    您能否再次验证一下、让我知道我是否理解错误、或者第一篇文章是否涉及不同的应用程序。

    感谢您的观看、祝您愉快
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    我为这个混乱而道歉。  如果系统的设计与您在前一篇文章中所述的系统类似、并通过 RJ45连接到 PC、DP83869HM 可以支持该系统。  

    我查看了原理图、觉得 Strap 配置是正确的。  

    根据 LED 指示、MDI 链路似乎正常。  
    但是、LED 链路建立状态不指示 SGMII 链路正常、因为 SGMII 链路有自己的自动协商。  

    您能否对下面提到的寄存器进行寄存器转储?

    通过这些寄存器、我们能够了解 PHY 之间 SGMII 链路的状态、以及是否为 SGMII 启用了自动协商、这是来自 MDI 链路的独立自动协商过程。  

    如果自动协商开启、我建议通过将0x0014[7]切换为0来禁用自动协商并将 SGMII 置于强制模式、因为该链路在两个 PHY 之间、而不是 PHY 和 MAC 之间。 强制模式将使 SGMII 遵循 MDI 速度和配置、因此、只要任一 PHY 上的 MDI 配置相同、SGMII 就应该能够链接。  

    请告诉我。  

    此致、
    j


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:
    我已经提取寄存器。

    0000:1140
    0001:796D
    0014:29C7
    0031:10B0
    0037:0000

    将0写入寄存器0x0014第7位后、新值为0014:2947
    但是、我仍然无法通信。 我应该在这两个 PHY 中执行该操作、还是只使用一个 PHY 工作?
    提前感谢您!
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    我建议强制这两个 PHY、因为两个 PHY 不能相互自动协商。 SGMII 的自动协商功能用于 PHY 和 MAC 连接。  

    请告诉我它是否有效。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将两个 PHY 上的0x0014寄存器设置为2947。 但是、通信仍然无法正常工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    好的、我现在已离职、将在本周剩余时间内工作、我想在内部讨论这个问题、然后再回到您的身边。 同时、您能否为我们提供两个 PHY 寄存器0x00至0x1F 的寄存器转储、以便更好地分析这个问题?

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 J,你在这里;
    PHY_1
    寄存器0000是:1140
    寄存器0001为:796D
    寄存器0002是:2000
    寄存器0003为:A0F3
    寄存器0004为:01E1
    寄存器0005为:C1E1
    寄存器0006是:006D
    注册0007是:2001
    寄存器0008是:7801
    寄存器0009为:0300
    寄存器000a 为:0000
    寄存器000b 是:0000
    寄存器000c 为:0000
    寄存器000d 为:401F
    寄存器000E 为:0000
    寄存器000f 是:F000
    寄存器0010为:5048
    寄存器0011是:6F02
    寄存器0012为:0000
    寄存器0013为:0000
    寄存器0014是:2947
    寄存器0015是:0000
    寄存器0016是:0000
    寄存器0017是:0040
    寄存器0018是:6150
    寄存器0019是:4444
    寄存器001A 是:0002
    寄存器001B 为:0000
    寄存器001C 为:0000
    寄存器001D 为:0000
    寄存器001E 是:0012
    寄存器001F 为:0000


    PHY_2

    寄存器0000是:1140
    寄存器0001为:796D
    寄存器0002是:2000
    寄存器0003为:A0F3
    寄存器0004为:01E1
    寄存器0005是:45E1
    寄存器0006是:0067
    注册0007是:2001
    寄存器0008是:0000
    寄存器0009为:0300
    寄存器000a 为:0000
    寄存器000b 是:0000
    寄存器000c 为:0000
    寄存器000d 为:401F
    寄存器000E 为:0000
    寄存器000f 是:F000
    寄存器0010为:5048
    寄存器0011为:7C02
    寄存器0012为:0000
    寄存器0013为:1C00
    寄存器0014是:2947
    寄存器0015是:0000
    寄存器0016是:0000
    寄存器0017是:0040
    寄存器0018是:6150
    寄存器0019是:4444
    寄存器001A 是:0002
    寄存器001B 为:0000
    寄存器001C 为:0000
    寄存器001D 为:0000
    寄存器001E 是:0012
    寄存器001F 为:0000

    提前感谢您的支持
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    谢谢你。 我将在周一美国时间更新您的信息。

    此致、

    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢你的等待。 为了确保、禁用 SGMII 自动协商后、寄存器0x37[1]是否为高电平?

    此外、您是否在禁用 SGMII 自动协商后尝试了对 PHY (寄存器0x1F = 0x4000)进行软复位?

    此外、您能否验证 SGMII 连接是否有交流耦合电容器(0.1uF)? 如果没有电容器、则可能会影响信号完整性。

    如果可能、您还能否探测 SGMII 数据线以查看信号是否正确发送和接收?

    如果发送和接收了 SGMII 信号、我认为我们可以尝试将其中一个 PHY 运行到环回模式、以找出根本原因。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:  
    今天我已经重新检查了信号。 我们检测到四个 SGMII 信号之一没有活动。
    我猜是我在焊接过程中损坏了过孔。 因此、通信链路始终是问题所在。
    幸运的是、电路板经过修整、我们与 SGMII 背对背配置保持稳定的通信。

    感谢您的支持。  
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    很高兴听到!

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:
    我们现在尝试将我们的原型与另一家公司的产品集成在一起。 目前、我们在设备之间建立连接时遇到了问题。
    拓扑如下:

    在与我们的原型集成之前、我们执行了一些测试:
    -"SGMII<>铜质"适配器在 SGMII 背对背配置中进行了测试。  
    -"网络接入点"也进行了测试。 不过、它们使用了实现不同 PHY 的专有 SGMII<>铜缆转换器。

    基本上、当我将所有设备连接在一起时、我无法从 PC0<>PC1或 PC1<>PC0获取任何数据包。
    通过读取两个 PHY 的寄存器0x37、我一直看到0x0。 因此、我认为问题在于"网络接入点"上 PHY 与微处理器之间的 SGMII 链路。

    此外、我想提一下、安装在"网络接入点"上的微处理器是一个未实现 MAC 的 FPGA。 相反、它实现 SGMII<>GMII 转换、然后通过 HSDN (光纤)传输 GMII 级以太网数据包。

    在测试时、我尝试禁用 SGMII 自动协商以及 MDI 自动协商、但没有成功的组合使 SGMII 链路正常工作。
    您是否有此类拓扑的经验、或者可能有一些配置需要进一步测试?

    此致、
    David



  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    很高兴听到您能够解决之前的问题。  

    即使没有 MAC、我也看到了有效的 SGMII 连接发生。 我们测试了使用 DP83867EVM 将 SGMII 重新连接回来、并将铜侧连接到两台不同的 PC、即使我必须强制在 PC 上建立链路、我们也能 ping 通。  

    能否验证两个网络接入点之间是否有链接?

    此外、您能否强制在两台 PC 之间建立链路?

    此外、连接铜缆后、您是否会看到链路状态 LED 发生变化? 无论 MAC 如何连接到 FPGA、链路状态 LED 都应变为高电平。  

    请告诉我。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、J、我的评论如下:

    "您能否验证两个网络接入点之间是否有链接?"
    该部件在理论上已经过测试、并确认它是由两个网络接入点的供应商提供的。 他们委托并使用自己的 SGMI<>铜缆适配器发送/接收软件包。
    经过验证后、我们安装了 SGMII<>铜缆适配器(安装 DP83869HM)、我们无法让网络再正常工作。

    "另外、您能强制两台 PC 之间建立链路吗?"
    您能解释一下如何操作吗?

    "另外、连接铜线后、您是否看到链路状态 LED 发生变化? 无论 MAC 连接到 FPGA、链路状态 LED 都应变为高电平。"
    当我将电缆连接到适配器时、可以看到链路接通 LED 一直亮起。 此外、当我从一台 PC ping 另一台 PC 时。 可以看到 TX/RX LED 闪烁。 但是、如果对 CMD 执行 ARP 命令、我就看不到任何 ping 或 MAC 地址。

    此致  
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的反馈。

    "另外、是否可以强制在两台 PC 之间建立链路?"
    您能解释一下如何做到这一点吗?

    在 Linux 操作系统上、我意识到即使 LED 亮起、我发现操作系统未检测到链路。 我检查了以太网端口上的 ethtool 命令、如果未检测到链路、则必须使用 ethtool 强制建立链路。 我没有使用 Windows 检查链接、因此我不确定 Windows 上是否存在此类选项。  

    此外、您是否可以再次尝试启用 SGMII 自动协商、并更改 SGMII 自动协商计时器?


    这可以使用寄存器31h[6:5]进行配置。  



    此外、当没有链路时、您是否看到寄存器37h 的位1变为高电平? 如果从 MAC 接收到新的自动协商页面、则该位为确认位。 我已经看到、第一次读取时此位为1、无论自动协商状态如何、如果在 PHY 上收到新页面、此位在第一次读取后会降至0。  

    请告诉我这是否有效。  

    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已将 PC0和 PC1设置为100 Mbps 和半双工。
    然后、我将寄存器0x31设置为0x10F0。
    然后、将0x4000设置为0x001f、重新启动 SGMII 链路。
    这两个 PHY 0x37上始终为0、并且没有从一个 PHY 到另一个 PHY 的 ping。

    我尝试了相同的方法、但两台 PC 的速度都是100Mbps、全双工。
    情况相同、寄存器0x37始终为0。

    我相信、由于我使用寄存器0x18将其中一个 LED 设置为在100BaseTX 链路建立时亮起、因此 MDI 侧的链路一直在工作。
    寄存器0x37。 始终为0。 我尝试在下电上电之后和软重启之后(使用寄存器0x001f)继续读取它。
    它始终为零。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    感谢您的确认。  

    寄存器37h 的位1指示 PHY 是否收到 SGMII 自动协商新页面。 PHY 似乎尚未收到 SGMII 自动协商的新页面。 您能否检查微处理器是否正在发送下一页用于自动协商?
    请告诉我。  


    此致、
    j

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:
    我们今天将在"网络接入点"供应商的支持下进行一些测试。
    我会让你知道的。
    此致

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 J:

    "NAP"供应商已修改其 IP 核心以管理 SGMII 链路的自动协商。  
    在这一变化之后,通信实现并稳定。 PHY 上不需要额外的配置(例如关闭、或 SGMII AN 中需要额外的时间)。

    此致
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:  

    很高兴听到你能够得到沟通!
    如果出现任何其他问题、请告诉我。  

    此致、
    j