Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780
工具/软件:
您好、
我正在使用 SN65HVD1780 IC 进行主从器件之间的 RS485通信。 电缆长度小于50米、波特率为9600。 我在网络的两端都使用了120 Ω 端接电阻。
问题是、当我使用 USB 转 RS485 转换器并通过转换器读取每个节点时、它可以很好地工作;但当我将从器件与主器件连接时、很少有随机从器件不响应查询。
我使用菊花环网络和4.7k 电阻进行上拉(A+)和下拉(B-)。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1780
工具/软件:
您好、
我正在使用 SN65HVD1780 IC 进行主从器件之间的 RS485通信。 电缆长度小于50米、波特率为9600。 我在网络的两端都使用了120 Ω 端接电阻。
问题是、当我使用 USB 转 RS485 转换器并通过转换器读取每个节点时、它可以很好地工作;但当我将从器件与主器件连接时、很少有随机从器件不响应查询。
我使用菊花环网络和4.7k 电阻进行上拉(A+)和下拉(B-)。
尊敬的 Jeet:
很明显、当 Clemens 移除 R20和 R21时、他打算用0欧姆电阻器将其短接。
另外、RS485 IC 损坏是否可能导致该问题? 因为有一个损坏的从模块;我们更换了该模块。
我们可能需要查看示波器截图来确保、但失效防护电阻器(甚至几吨并联)不会损坏 RS485驱动器、因为它们具有短路限制、可以防止过大的电流在驱动总线时损坏这些电阻器。
通常、损坏是由瞬变引起的过压造成的。
- Bobby