This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB522P:损坏、故障、模式

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1509014/tusb522p-damage-failure-mode

器件型号:TUSB522P

工具/软件:

尊敬的会员  

[问题1]在重复的 USB 连接和断开测试期间、为了验证 USB 识别、

         我们遇到无法识别 USB 的故障。

 仅更换 TUSB522P 后、正常运行恢复。
我们使用了一个外部 USB 端口、如 PC 主板的附件文件和 USB 端口所示。
是否有任何建议的保护电路或电路改进来防止此类故障?

[问题2]  

目前、OS[1:2]、EQ[1:2]和 DE[1:2]引脚保持悬空。
如果这些引脚有任何推荐的模式设置、请告知我们。

e2e.ti.com/.../250502_5F00_TUSB522.pdf

谢谢  

此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    此处使用的 ESD 的器件名称是什么? 我们建议钳位电压接近5V。

    ...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    1. UCLAMP0571P.TNT、工作电压5V、 夹钳电压10[V]  
    我将使用 LDO 将 USB 5.0V 转换为3.3V、并将其提供给 TUB522P。

    LDO 未损坏、因此它似乎不是 TVS 二极管的问题。
    您是否有[question2]的建议设置?

    谢谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我要使用 LDO 将 USB 5.0V 转换为3.3V 并将其提供给 TUB522P。

    您是指等待 Vbus 提供、然后再为 TUSB522p 供电吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  


    TUSB522在连接 USB 电缆后接收到3.3V 电源。

    在连接 USB 电缆之前、是否应修改此电路以向 TUSB522提供3.3V 电压?

    谢谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请尝试以下操作

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Vishesh  

    由于我们需要制造硬件、因此需要一些时间。

    是的、请尝试以下操作

    Q1) TUSB522 USB 电源输入之间是否有任何电源序列要求?

    问题2)这是否可能导致改进的潜在原因?

    [question - again ] 您是否有[question2]的建议设置?

    谢谢  

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    最好使用恒定的内部电源为 TUSB522p 供电、因为这将使该器件保持已知状态。 如果该器件由 Vbus 供电、则当 LFPS 信令发送到转接驱动器时、可能无法正确设置终端。 这可能是造成损坏的原因。

    此外、我们建议您使用 ESD 二极管(PUSB3FR4)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    Im 由于不活动而关闭此线程