This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ONET1101L:差分输出阻抗匹配方案

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1515610/onet1101l-differential-output-impedance-matching-scheme

器件型号:ONET1101L

工具/软件:

R86和 LD_CTHODE 之间存在差分连接、图中显示了 PCB 布局、其中 R85实际上处于短路状态。
电流现象是、R86焊接了信号质量良好且无明显过冲的49.9R 电阻、但脉冲振幅较低、脉冲驱动电流无法触发 Ld;R86短路处理可能导致脉冲信号变形、但脉冲驱动电流可正常触发 Ld。
芯片输出差分信号的 PCB 接线阻抗为100欧姆;
我想提供有关该芯片输出电流差分信号的 PCB 端子电阻阻抗匹配的建议
期待您的及时回复。
谢谢、
Adah
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adah:

    对延迟的回复表示歉意。

    如果这是振幅与信号完整性之间的权衡、您能否在49.9R 和0r 之间尝试不同的电阻值?

    我想知道是否可以设置偏置电流、从而使来自49.9R 电阻器的脉冲足以导通 LD。

    谢谢、

    Drew