This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVPE5412:can't switch

Guru**** 2784125 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/1506115/sn75lvpe5412-can-t-switch

器件型号:SN75LVPE5412

工具/软件:

您好、

关于 SN75LVPE5412RUAR 和 SN75LVPE5421RUAR、规格中提到了随附图中所示的设置。

我们想了解我们遇到的问题。 在 PCIe SI 测量期间、我们使用连接到 Gen5装置的 Keysight 示波器、发现波形无法自动切换、需要手动切换。

  1. 您能否确认此问题是否与随附图中提到的设置有关?
  2. 在测试模式下、是否需要将 RX_DET 引脚更改为 L0?

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    您能否就"发现波形无法自动切换、需要手动切换"的表述提供一些额外的背景信息? 我不太确定自己理解这里开关的波形所代表的意思。 您指的是在 TX 预设之间切换吗?

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、David:

    此 SI 验证主要关注转接卡上的 PCIe 插槽 TX 信号。
    PCIe 方框图如下所示:
    从芯片组通过多路复用器连接到主板的 PCIex16_1、连接至外部转接卡。
    然后、通过转接卡上的转接驱动器 SN75LVPE5412RUAR 和 SN75LVPE5421RUAR、
    最后到达作为端点的转接卡上的 PCIe 插槽。
    谢谢!
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您分享被测系统的方框图。

    对于 PCIe TX 合规性测试、通常由提供信号的器件 TX 手动切换一组 TX 预设值、例如根复合体或端点器件。 当 DUT 处于合规模式时、通常通过 PCIe REFCLK 移除和后续重新应用来触发。 PCIe 规范中概述了更多详细信息。

    在您的测试设置中、在开始合规性测试时、您是否能够正确地看到通过转接驱动器的信号? 如果您在观察设备的任何信号输出时遇到问题、在插槽1和插槽2之间移动时出现问题、或者问题是否与通过各种 TX 预设切换有关、我不清楚。

    此致、
    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    是否对此项目有任何更新?

    此致、
    David